# v4.0 #################################################################### ######################## debug config. ############################# #################################################################### # Set debug phase: # 1: Attach at TF-A BL2 # 2: Attach at TF-A BL32 or OP-TEE # 3: Attach at SSBL (U-Boot) # 4: Attach at Linux kernel set $debug_phase = 2 # Set debug mode: # 0: Attach at boot # 1: Attach running target set $debug_mode = 0 # Set debug trusted bootchain: # 0: TF-A BL2 / TF-A BL32 / U-Boot / Linux kernel # 1: TF-A BL2 / OP-TEE / U-Boot / Linux kernel set $debug_trusted_bootchain = 0 #################################################################### # Set environment configuration source Path_env.gdb #################################################################### ########################## functions ############################### #################################################################### define break_boot_bl32 thbreak sp_min_entrypoint c end define break_boot_optee thbreak generic_entry_a32.S:_start c end define break_boot_uboot thbreak vectors.S:_start c end define break_boot_linuxkernel thbreak stext c end #################################################################### ######################## common config. ############################ # Disables confirmation requests set confirm off set mem inaccessible-by-default mem 0 4 ro 8 nocache # set debug remote 1 # Connection to the host gdbserver port for Cortex-A7 SMP target extended-remote localhost:3333 # Configure GDB for OpenOCD set remote hardware-breakpoint-limit 6 set remote hardware-watchpoint-limit 4 # Switch to Core0, no SMP for the moment. We'll re-enable it in kernel monitor cortex_a smp off monitor targets stm32mp15x.cpu0 # Get load address for BL32 or OP-TEE if $debug_trusted_bootchain == 0 #get load-address of BL32 symload_bl32 set $bl32_load_addr = sp_min_entrypoint else #get load-address of OP-TEE symload_optee set $optee_load_addr = _start end # Force reset mode in case where debug_phase is 1(TF-A BL2) or 2(TF-A BL32 or OP-TEE) if $debug_phase <= 2 set $debug_mode = 0 end # Reset the system and halt in bootrom in case of attach at boot if $debug_mode == 0 symload_bl2 monitor reset halt monitor gdb_sync stepi end # Target state is now aligned with gdb, enable memory read mem auto #################################################################### # Set hardware breakpoint mode for TF-A OP-TEE and U-Boot if $debug_phase <= 3 monitor gdb_breakpoint_override hard end ##################################################### # To stop at TF-A BL2 if $debug_phase == 1 # Nothing to do, we already halt at tf-a entry point else ##################################################### # To stop at TF-A BL32 or OP-TEE if $debug_trusted_bootchain == 0 symadd_bl32 $bl32_load_addr else symadd_optee $optee_load_addr end # Add break for bl32/optee boot, and also to ensure DDR init for U-Boot of Kernel if $debug_mode == 0 if $debug_trusted_bootchain == 0 break_boot_bl32 else break_boot_optee end end ##################################################### # To stop at U-Boot if $debug_phase == 3 # Load U-Boot symbols symload_uboot if $debug_mode == 1 # Relocate U-Boot symbols symadd_uboot end if $debug_trusted_bootchain == 0 symadd_bl32 $bl32_load_addr else symadd_optee $optee_load_addr end if $debug_mode == 0 break_boot_uboot end else ##################################################### # To stop at Linux kernel if $debug_phase == 4 symload_vmlinux if $debug_mode == 1 if $debug_trusted_bootchain == 0 symadd_bl32 $bl32_load_addr else symadd_optee $optee_load_addr end end # if you are going to halt in kernel, re-enable SMP monitor cortex_a smp on if $debug_mode == 0 break_boot_linuxkernel end end end end